17.04.2009 10:59 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Das über verschiedene Benutzer zu machen schien mir auch sinnvoll, nur es geht eigentlich an der gewünschten Funktionalität vorbei. |
17.04.2009 11:08 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo nochmal... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.04.2009 14:01 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Habe lange mit dem Kunden telefoniert. Er möchte es doch über die Benutzeranmeldung. Kann ich es so einstellen, dass der Benutzer beim Versuch auf die Schaltfläche (nun 4 mal in einem Bild) zu klicken jedes mal abgefagt wird. Wenn der Benutzer richtig eingegeben wird, soll die Aktion erfolgen, dann aber wieder der Standartbenutzer Aktiv sein. Bei neuer Betätigung der Schaltfläche soll er wieder neu anmelden müssen. Vielen Dank für die Hilfe! MFG Freaklimber |
17.04.2009 14:42 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung:
|
Hallo nochmal, sooooo....nun aber die endgültige Lösung: Also es gibt nun doch seit WCf 2008 eine Option unter "Runtime Sicherheitseinstellungen", dort steht "Nur mit Kennwort anmelden". Diesen kannst du verwenden und musst keinen Benutzernamen angeben. Wenn du nun eine Benutzerverwaltung für den Kunden anlegst, müsstest du (ja nach dem wie viele Benutzer und Benutzer mit Zugriffsrecht auf den Button du hast) eine Berechtigungsgruppe auswählen. Jeder Nutzer, der diese Berechtigung hat, könnte dann mit seinem PW bedienen. Somit wäre das die halbe Lösung, wo du nun alles drin hast, was man so braucht. Zum zweite Problemchen: Das ist eigentlich so einfach und plausibel, dass es schon wieder schwer ist. Du projektierst einfach an denselben Butten die gewünschten Funktionen und fügst am Ende das Ereignis "Abmelden". Damit hätten wir nun eine Gesamtlösung die auch deinen Kunden glücklich machen sollte... In diesem Sinne Frohes Schaffen Manfred |
Folgen Sie uns auf