01.07.2022 09:37 | |
Beigetreten: 24.05.2017 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
HALLO AN ALLE, ich habe eine Rampenfunktion die läuft sehr gut. Sie wird gebraucht um langsam mit der eingestellten Steilheit bzw. Rate den Sollwert zu erreichen. so sieht die Rampenfunktion ohne größere Sollwertänderung : [snip] DateianhangRampenfunktion1.txt (138 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/01/2022 11:20:56Rampenfunktion als txt Datei angehängt. |
|
01.07.2022 09:45 | |
Beigetreten: 24.05.2017 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Leider funktioniert die erweiterte Rampenfunktion nicht wie erwartet in anderen Worten der neuer Sollwert wird nicht auf max. 3 begrenzt. Zunächst habe ich diesen Bereich definiert. Dann war meine Überlegung solange ein Sollwert in dem Bereich (Alter Sollwert-3<= neuer Sollwert<=Alter Sollwert+3) liegt , soll die Rampenfunktion ohne größe Sollwertänderung die Rechnung übernehmen. Erst wenn ein Sollwert außerhalb von diesen Bereich bzw. eine größere Sollwertänderung vorliegt dann sollte gesprungen werden in dem Teil wo der neue Sollwert ausgewertet werden soll. Genau bei dem Teil habe ich ein Problem. Bei dieser Auswertung mit der Differenz läuft es nicht. Was ist hier an meiner Überlegung falsch? [snip] DateianhangRampenfunktion2.txt (126 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/01/2022 11:21:51Rampenfunktion als txt Datei angehängt. |
|
Folgen Sie uns auf