30.06.2022 10:06 | |
Beigetreten: 03.11.2021 Letzter Bes: 21.07.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Zusammen Ich habe 2 Logo´s A8, jede mit einem Logo TD zur Kühlraumüberwachung verbaut. Möchte jetzt über das Netzwerk Ein/Ausgänge senden und empfangen damit ich eine Störmeldung anzeigen kann. Hab mir dazu das Thema "Zwei Logos A8 über Netzwerkeingänge/ausgänge verbinden" durchgelesen und versucht das so umzusetzen. Ich dürfte aber irgendwo einen Fehler drinnen haben den es funktioniert einfach nicht. Ich hab auch keine durchgehende Linie im Netzwerkprojekt zwischen den Logo`s. Hab unten den Screenshot meines Projektes eingefügt Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Danke im Vorhinen |
04.07.2022 13:36 | |
Beigetreten: 03.11.2021 Letzter Bes: 21.07.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hat geklappt Dankeschön |
Folgen Sie uns auf