(1)| 10.06.2022 08:14 | |
|
Beiträge: 5521 Bewertung:
|
moin Eleu, ja, das Laden, Beobachen und Diagnose geht über das S7- Protokoll. Da spricht man auch von S7-Routing und das sollte ohne weiteres Projektieren funktionieren. Da musst du zum Laden ja nur die Schnittstelle angeben, mit der dein PG verbunden ist. Den Rest macht TIA automatisch.Siehe FAQ: Wie übertragen Sie mit WinCC (TIA Portal) ein Projekt über S7-Routing in ein HMI Panel?Soweit ich weiß, braucht man für diese Funktionen keine virtuelle Schnittstelle. Hoffe das hilft dir, Grüße, |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf