13.07.2022 10:08 | |
Beigetreten: 13.07.2022 Letzter Bes: 13.07.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, Hier meine Frage kurz und einfach. kann man eine .bin Datei wieder im PC Programm Einlesen, dass man es wie ein Schaltplan sehen kann. Nämlich habe ich eine .bin Datei und möchte gerne ändern, aber Software sagt mir das ich neue Version brauche um .bin Importieren zu können. Falls es geht, kann mir das jemand umwandeln in ein Schaltplan. Wäre sehr dankbar. DateianhangLOGO_U_P.zip (116 Downloads) |
13.07.2022 10:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 32913 Bewertung: (4069)
|
Da deine .bin-Datei passwortgeschützt ist, kann ich dir auch nicht helfen. |
13.07.2022 10:18 | |
Beigetreten: 13.07.2022 Letzter Bes: 13.07.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo danke für rasches Antworten. Passwort lautet eh immer "LOGO". oder ist die Datei verschlüsselt. |
13.07.2022 10:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 32913 Bewertung: (4069)
|
Das Programm ist Passwortgeschützt und LOGO ist nicht das Passwort. |
Folgen Sie uns auf