13.07.2022 15:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 1563 Bewertung:
|
Im TIA Portal gibt es verschiedene Achsarten, welche sich als Technologieobjekt in den Steuerungen projektieren lassen:
Je nach Ausführung der Mechanik kann eine Achse rotatorisch oder linear sein. Deswegen können die oben genannten Technologieobjekte als unterschiedliche Achstypen konfiguriert werden:
In den folgenden Handbüchern wir auf die genannten Achsen detailliert eingegangen und die anwendbaren Motion Control-Anweisungen werden beschrieben: Falls unklar ist, was eine virtuelle Achse ist, kann dies in folgendem Beitrag nachgelesen werden: Hinweis: |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf