15.07.2022 13:21 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo HSchloemer, es könnte damit zusammenhängen, dass systembedingt und in Abhängigkeit vom verwendeten CPU-Typ der Speicherplatz für Texte (z.B. Alarmtexte) innerhalb der CPU begrenzt ist. Und so im Voraus eine Meldung während der Übersetzung ausgegeben wird. Es gibt hierzu einen FAQ, der vielleicht weiterhelfen könnte: Warum können Sie beim TIA Portal Textbibliotheken nicht in die S7-1500 CPU laden? Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf