23.07.2022 17:40 | |
Beigetreten: 24.04.2020 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ich erhalte leider die Meldung "Unerwartetes Problem. Wenden Sie sich an den Administrator. (273)" Ich habe bereits versucht TIA als Admin zu starten. Leider ohne Erfolg. Es kommt ständig diese Fehlermeldung. Auch der Lokale Benutzername samt Passwort funktioniert hier nicht. Gibt es dazu eigentlich schon eine Lösung? Auch im SPS-Forum wurde es bereits min. einmal erwähnt. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/25/2022 11:21:56Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.07.2022 11:44 | |
Beigetreten: 21.02.2017 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (3) |
Hallo AutoGen_5267986, es gibt außerdem einen FAQ im Siemens Industry Online Support in dem auf diese Thematik eingegangen wird. Wie kann eine Fehlermeldung bei der Benutzer-Anmeldung zur "WinCC Unified RT" behoben werden? Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf