Industry Online Support
Technical Forum
22.04.2009 09:30 | |
Beigetreten: 06.03.2006 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 369 Bewertung:
|
Hallo Leidi, unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8859629findest Du die Baugruppendaten der S7-300 Baugruppen. Da gibt es ein umfangreiches Kapitel (5) über die Analogwertdarstellung für verschiedene Messanordnungen. Und wenn die gemessene Temperatur genau 0°C ist, dann rechnest Du eben 0/10 - das Ergebnis bleibt das selbe. Und eine Division durch Null ist es auch nicht. Viele Grüße Thomas |
Folgen Sie uns auf