10.08.2022 15:21 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 12.05.2023 Beiträge: 47 Bewertung: (4)
|
Die Bestellung der aktuellen SIMATIC WinAC RTX 2010 SP3 (F) ist seit 10/2020 nicht mehr möglich. Doch kommt es vor, dass bestehende Anlagen in denen SIMATIC IPCs mit einer SIMATIC WinAC RTX 2010 (F) verbaut sind, nun von Zeit zu Zeit aktualisiert und mit einem neuen SIMATIC IPC ausgestattet werden. Diese aktuellen SIMATIC IPCs sind nicht Imagekompatibel zu den veralteten SIMATIC IPCs, da sich Betriebssystem und Treiber der SIMATIC IPCs aktualisiert haben. Dennoch ist eine Installation einer SIMATIC WinAC RTX 2010 SP3 (F), mit einem kompatiblen Betriebssystem (32Bit) möglich. Da nun eine Bestellung der Software nicht mehr möglich ist und die Software nicht mehr ausgeliefert aber benötigt wird, kann durch eröffnen eines Support Request, diese beantragt und angefordert werden. Technische Voraussetzungen der SIMATIC WinAC RTX 2010 SP3 (F): Die SIMATIC WinAC RTX (F) 2010 incl.SP3 wurde mit folgenden Systemen und Komponenten getestet: Betriebssysteme
SIMATIC IPC:
Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2022). Mit freundlichen Grüßen |
30.10.2023 11:21 | |
Beigetreten: 03.08.2017 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (53) |
Hallo Ernestol77, der Themenersteller kann sie nur via persönlicher Nachricht kontaktieren oder eine Antwort auf ihren Beitrag veröffentlichen. (Das Teilen von persönlicher Informationen ist laut den Forenregeln untersagt) VG, Noodles |
Please, check out the forum search to find already existing topics regarding your issue and to get some hints. |
|
Folgen Sie uns auf