14.08.2022 12:13 | |
Beigetreten: 11.12.2019 Letzter Bes: 15.05.2023 Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, da mir hier schon sehr geholfen wurde, und ich einen Teil meines Projektes schonmal gut vorran treiben konnte, versuche Ich es hier nochmals. Wichtig: Da Ich Später dass Programm an die Master-/Slave Kommunikation Anpassen muss, sind die Eingänge und Ausgänge Egal ;-) die Passe Ich dann an wie Ich es Brauche. Mein Hauptproblem besteht darin, dass Ich eine Steuerungseinheit habe, mit Schlüsselschalter, 1 Taster und einem Richtungswahlschalter. Es sind allerdings ein Paar wichtige Dinge zu beachten (gegenseite Verriegelung, darf nur Funktionieren wenn X und Y etc). Leider Übersteigt das meine Kompetenz :-( Könnte mir da jemand vielleicht unter die Arme greifen und mir beim Programm helfen, bin gerne bereit auch einen Obulus zu schicken :) Habe mal versucht, in der Word Datei die Ausgangssituation Darzustellen und die Bedingungen und Schaltbefehle zu erläutern.. Beste Grüße, Kevin DateianhangStellung_HBG_Programm.docx (207 Downloads) |
14.08.2022 19:59 | |
Beigetreten: 11.12.2019 Letzter Bes: 15.05.2023 Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
Habe es jetzt mal Versucht zu Korrigieren inkl. der Schaltbeschreibung. Hoffentlich passt das so, ansonsten muss Ich es wieder Anpassen. DateianhangStellung_HBG_Programm.docx (227 Downloads) |
15.08.2022 20:28 | |
Beigetreten: 11.12.2019 Letzter Bes: 15.05.2023 Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
Hallöle, es sollen die einzelnen Funktionen nachgebildet werden. Deshalb ja auch dieses Dokument |
Folgen Sie uns auf