13.08.2022 13:11 | |
Beigetreten: 10.01.2014 Letzter Bes: 10.04.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Nach der Hochrüstung von TIA V14 nach V17 ist eine unangenehme Eigenschaft aufgefallen. In WinCC Professional fehlen nach der Hochrüstung einzelne Button Aktionen. Wird das gleiche Projekt von V14 nach V16 hochgerüstet, tritt der Fehler nicht auf. Ob der Fehler auch auftritt wenn von V16 nach V17 hochgerüstet wird wurde nicht getestet. Dies stellt die Hochrüstung infrage. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/15/2022 10:11:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.08.2022 11:23 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 2709 Bewertung: (439)
|
Hallo Rolf1957, hast Du nähere Angaben zu dem Verhalten?
Ich würde Dich auch bitten, das Verhalten per Support Request an Siemens zu melden. Nur so können Fehler behoben werden. Danke! Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf