21.08.2022 16:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32921 Bewertung: (4069) |
Und für LSC V8.3 gibt es ein Update auf LSC V8.3.1 durch das Service Pack 1. Download und Installationshinweise für LOGO! Soft Comfort V8.3 Service Pack 1Und es gibt auch ein Update der Firmware von V1.83.01 auf V1.83.02. Firmwareupdate V1.83.02 für LOGO! 8.3 GrundgeräteAn deiner Stelle würde ich beides updaten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.08.2022 17:16 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32921 Bewertung: (4069)
|
In diesem Thema von dir ist es dir aber schon erklärt worden: LOGO 8 1MD08-0BA1 Programm läuft nicht richtigUnd in diesem Thema von dir habe ich im 11 Antwortbeitrag eine Textdatei angehangen, welches die verschiedenen Versionsstände der 0BA8 LOGO!s auflistet. |
Folgen Sie uns auf