(0)| 24.08.2022 11:43 | |
|
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 11.01.2026 Beiträge: 4388 Bewertung:
|
Hallo trast, herzlich willkommen im Forum. Unter Bibliotheken im TIA Portal findest Du neben Informationen zum Umgang mit Bibliotheken auch eine Auflistung von im Industry Online Support verfügbaren Bibliotheken. Möglicherweise hilft Dir die Bibliothek mit generellen Funktionen (LGF) etwas weiter. Damit lässt sich sicherlich nur ein kleiner Bereich Deiner Anforderungen abdecken. Den sicherlich größten Teil müsstest Du leider selbst erstellen. Grundsätzlich sollte überlegt werden, ob eine PLC für die Aufgabe das richtige Gerät ist. Vielleicht ist es einfacher, Funktionalität an einen PC auszulagern. Alternativ könntest Du über einen SIMATIC S7-1500 Software Controller oder einen SIMATIC ET 200SP Open Controller mit SIMATIC ODK 1500S nachdenken. Viele Grüße |
| 24.08.2022 11:47 | |
|
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo Trast, unter dem nachfolgenden Link finden Sie die Bibliothek mit den generellen Funktionen (LGF) für die SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) und SIMATIC S7-1200 / S7-1500: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479728 Weitere Informationen finden Sie auch in unserem FAQ: Wie kann ein Array-Zugriff bei einer S7-1200/S7-1500 mit variablem Index realisiert werden? Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf