26.08.2022 08:23 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich habe Schwierigkeiten mit der Projektierung des PN/PN Kopplers (6ES7 158-3AD01-0XA0 V3.0). Die X1 Seite hängt an einer S71513-1PN und die X2 Seite an einer CPU319-3 PN/DP. De Projektierung erfolgt im TIA Projekt für die S7-1513-1PN und mit Step7 Klassik für die CPU319-3 PN/DP. (Also der Koppler in unterschiedlichen Projekten) Mir wird nach der IBN im TIA Portal die Fehlermeldung "Abweichende Projektierung der Subnetze X1 und X2" angezeigt. Auf der Step 7 Seite in der HW-Konfig bei der IO-Device DIagnose wird mir ebenfalls die Fehlermeldung "Projektierungsfehler: Abweichende Projektierung der Teilnetze" angezeigt. Ich weiß nicht mehr weiter, wo ich da einen Fehler gemacht habe könnte (Im Anhang zwei Bilder) Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich da falsch mache? Gruß Eleu DateianhangPNPNKoppler.zip (176 Downloads) |
Folgen Sie uns auf