(0)| 24.04.2009 13:31 | |
|
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Marco, also wenn ich mich richtig erinnere geht die Uhrzeitführung des CP 343-1 EX 11 nur über einen externen Uhrzeitserver, hier glaube ich mich sogar zu erinnern das es ein NTP Server sein muß. Schau mal unter: Versionshistorie / aktuelle Downloads für die SIMATIC NET S7-CPs (PB und IE), SIMATIC NET Netzübergange sowie SINAUT ST7 TIMs Seite 22... oder so, da solltest Du dass finden was Du suchst. Die Uhrzeitfunktion selbst ist nicht einzuschalten, weil eine Weiterleitung zur CPU mit der CP noch nicht möglich war. Einzig der Eintrag des NTP Servers sollte klappen und dann hat auch die CP die aktuelle Zeit. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf