26.09.2022 14:25 | |
Beigetreten: 01.05.2016 Letzter Bes: 13.06.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo, im Programm vom Nachbarn "min_max-Speicher" kann man Analogwerte von 0 bis zum Wert 1000 abspeichern. Ich bekomme aber Werte von 0 bis 2050 und möchte diese abspeichern. Welche Anpassung ist nötig? Viele Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: lucky944 am: 09/26/2022 14:26:32Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/27/2022 04:09:25Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.09.2022 16:02 | |
Beigetreten: 01.05.2016 Letzter Bes: 13.06.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo, im Programm Leistungsmessung ist es der Merker AM17 von dem ich Werte speichern möchte. Den MAX-Wert möchte ich dann pro Tag auf dem TDE anzeigen (nur für den aktuellen Tag). Dann möchte ich auch den Tagesertrag in kWh sowie den Monats und Jahresertrag anzeigen lassen. Viele Grüße DateianhangAlarmanlage V22.zip (136 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: lucky944 am: 09/26/2022 16:08:14 |
|
Folgen Sie uns auf