30.09.2022 07:37 | |
Beigetreten: 10.06.2016 Letzter Bes: 23.06.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (4) |
Guten Tag, Habe das gleiche Problem. Aber Irgendwo verliere ich Verständnis für.... 1. Ich kann in Software SPS 1505SP bis 320 mb Ladespeicher benutzen (wird momentan circa 9mb belegt in mein Projekt) 2. Daten Arbeitsspeicher hat 1505SP circa 5,24 mb davon sind bei mir schon 6 mb belegt. Es heißt praktisch ich kann Ladespeicher nicht mal auf 10% benutzen weil ich bin schon bei Daten Arbeitsspeicher behindert! So wie ich Tipps hier lese, es gibt 1 Möglichkeit DB's auf Ladespeicher verlagern und eigentlich keine andere alternative mehr (Höhere CPU geht nicht ist schon bei Limits) ?! Das ist alles was man machen kann??? Echt? (Zu Info: ich benutze optimierte zugriff) Mit Gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/30/2022 08:39:42Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.09.2022 09:45 | |||||||||||||
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 2616 Bewertung: (420)
|
Hallo Andry², wie Du schon richtig festgestellt hat, hat der SIMATIC ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2 in der aktuellen Firmwareversion (V20.8/V21.9) folgende techn. Daten für den Speicher:
Da die technischen Daten durch Hard- und Firmware begrenzt werden, hast Du selbst keinen Einfluss darauf. Eventuell kommt es im Zuge der Einführung einer neuen Firmwareversion (wird rund um die Einführung von TIA Portal V18 geschehen) zu einer leichten Erhöhung des Speichers, einen großen Sprung darfst Du Dir dabei jedoch nicht erwarten. Wenn Du keine Technologie-CPU verwendest, dann könntest Du immer noch auf eine S7-1508S ausweichen. Die CPU bietet Dir 10/100/50 Mbyte an Arbeitsspeicher und 1.024 MByte an Ladespeicher. Vielleicht lässt sich auch Dein Programm noch optimieren oder Deine Anwendung anders strukturieren. Ich kenne Unternehmen, die die ganz großen CPUs verlangen, richtig voll bekommen sie diese jedoch nicht. Viele Grüße |
||||||||||||
Folgen Sie uns auf