18.11.2022 10:26 | |
Beigetreten: 27.08.2007 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Güß dich Dumme Frage was ist Audit??? |
18.11.2022 10:42 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2714 Bewertung: (440) |
Hallo Klauserl65, WinCC Audit ist eine von mehreren Optionen für WinCC. Sie deckt die wesentlichen Anforderungen von GMP (Good Manufacturing Practice) und FDA (Food and Drug Administration) in Bezug auf Nachvollziehbarkeit von Bedienhandlungen ab. Im Grunde ist WinCC Audit dort in Verwendung, wo Bedienerhandlungen nachvollziehbar sein müssen. Also bsp. Pharma- und Nahrungsmittelindustrie. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf