30.11.2022 20:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Erklärung Messart Widerstand R Der elektrische Widerstand R (lat. resistere), ist in der Elektrotechnik ein Maß dafür, welche elektrische Spannung U erforderlich ist, um eine bestimmte elektrische Stromstärke I durch einen elektrischen Leiter fließen zu lassen. Bei der Widerstandsmessung mit SIMATIC wird Konstantstrom IConst z. B. 1,67 mA durch den Widerstand R geschickt und die Spannung U über den Widerstand gemessen. R = U / IConst Bild 1: 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss Folgende typischen Messbereiche für ohmsche Widerstände werden von der SIMATIC in 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss angeboten: Von 0 bis 150, … 300, … 600, … 3000, … 6000 Ohm, PTC (nur 2-Leiteranschluss). Sollten Widerstände > 6000 Ohm gemessen werden, so muss dafür ein externer Messumformer (Transmitter) eingesetzt werden, vorzugsweise mit einer 4 – 20 mA Schnittstelle. Dieser Strom kann anschließend in einer analogen SIMATIC-Karte eingelesen werden. In den industriellen Anwendungen dienen Messungen von ohmschen Widerständen dem
Erklärung Thermistor NTCs und PTCs sind Thermistoren (engl. THERMally sensitive resISTOR) und somit elektrische Widerstände, deren Werte sich mit der Temperatur reproduzierbar ändern. Bild 2: Widerstandskennlinie eines Kalt- und eines Heißleiters in Abhängigkeit der Temperatur Es gibt zwei Gruppen:
Typischerweise werden Heißleiter zur Temperaturmessung eingesetzt, z. B. für die Temperaturkompensation elektronischer Schaltungen. Der Einsatz von NTC-Thermistoren zur Temperaturüberwachung und Abschaltung von Motoren ist ungewöhnlich, technisch jedoch möglich. Wirtschaftlicher ist der Einsatz von PTCs zu diesem Zweck aufgrund der einfacheren Schaltungstechnik. PTCs werden auf Grund ihrer stark nichtlinearen Kennlinie nur zur Grenzwertüberwachung einer Temperatur wie ein Schalter eingesetzt, da die Widerstandsänderung um den Schaltpunkt herum sehr groß gegenüber der Temperaturäderung ist. D. h. bei kleinsten Temperaturänderungen im Bereich der Nennabschalttemperatur steigt der Widerstand des PTC sehr steil an. Der Auslösewiderstand beträgt ≥ 1650 Ω und wird für die Umschaltung auf Warnung oder Störung verwendet. Bild 3: Schaltpunkte eines PTCs in der SIMATIC In den industriellen Anwendungen dienen PTC-Widerstände (Kaltleitertemperaturfühler)
Erklärung Messart Thermowiderstand RTD (Widerstandsthermometer) Widerstandsthermometer sind elektrische Bauelemente, welche die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes eines elektrischen Leiters zur Messung der Temperatur ausnutzen. Pt100 und Pt1000-Sensoren zeichnen sich durch einen positiven Temperaturkoeffizienten und eine nahezu lineare Kennlinie aus.Sie eignen sich dadurch zur kontinuierlichen Messung und Anzeige der Temperaturen.Für zuverlässige Messungen wird vorzugsweise das korrosionsbeständige Platin Pt verwendet, da dieses besonders wenig Alterung (gute Langzeitstabilität) zeigt. Bei der SIMATIC mit der Messart Thermowiderstand (RTD - Resistance Temperature Device) wird genauso wie bei der Widerstandsmessung oben der Widerstand des Thermistors gemessen und über die Kennlinie in die Temperatur umgerechnet. Folgende typischen Thermowiderstände werden in der SIMATIC in 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss angeboten: Pt 10, 50, 100, 200, 500, 1000; Ni 10, 100, 120, 200, 500, 1000; Cu 10, 50, 100; LG‑Ni1000 Als Nennbereich wird in der SIMATIC, z. B. für die Thermowiderstände Pt x0 ein Klimabereich von ‑120 bis 130 °C und ein Standardbereich von ‑200 bis 850 °C, angeboten. Bild 4: Widerstandskennlinien für Pt100, Pt200, Pt500 und Pt1000 in Abhängigkeit der Temperatur Hinweise:
Weitere Informationen: Handbuch für Analogwertverarbeitung in der SIMATIC, siehe Kap. 4.6 auf S. 72f Handbuch SIMATIC ET 200SP Analogeingabemodul AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF, S. 15, S. 52 Handbuch Katalog D 81.1: Niederspannungsmotoren SIMOTICS, GP, SD, XP, DP, S. 41ff (1/33) Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf