16.01.2023 11:18 | |
Beigetreten: 23.01.2020 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 31 Bewertung:
|
Hallo, ich denke, dass dir nur der Weg über den Webserver bleibt. Du könntest mit einem entsprechende Anwenderprogramm automatisiert auf diesen Webserver zugreifen und die Dateien entsprechend umkopieren u. löschen. Schaue dir doch hierzu folgenden Beitrag an: 286266 Dort ist beschrieben wie man über das Kommandozeilen-Tool Curl Aktionen auf die Files auf dem Webserver durchführen kann. Das Programm das die entsprechenden Kommandos in gewissen Zeitintervallen durchführt wäre natürlich zu erstellen. Man könnte es dann z.B. auf dem Windows-Teil des OC2 laufen lassen. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Brachiosaurus am: 01/16/2023 11:19:55 |
|
Folgen Sie uns auf