17.01.2023 09:21 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 352 Bewertung: (37) |
Hallo, hier ein Hinweis Ich habe festgestellt, dass der Analoge-Differenz-Schwellwertschalter in der Simulation nicht funktioniert, wenn er sich innerhalb einer UDF befindet. In der Realen LOGO! konnte ich es noch nicht testen. (Habe keine LOGO! zur Hand) Ein Testprogramm ist im Anhang. Gruß, Quirin DateianhangBeispiel_Ana_Diff_Schwellw_Sch.zip (155 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.01.2023 13:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 34144 Bewertung: (4254)
|
Wie äußert sich denn das Fehlverhalten? |
17.01.2023 17:50 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 352 Bewertung: (37) |
Sorry, da bin ich wohl auf dem Schlauch gestanden. |
Folgen Sie uns auf