24.01.2023 12:35 | |
Beigetreten: 20.12.2021 Letzter Bes: 31.01.2023 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, das Thema ist zwar schon etwas Älter... aber ich habe das Problem das der Wert zwar an der Logo ankommt, aber nur Zyklisch in der Zeit in der der Temperatursendet, also jede min dann geht das Signal wieder auf null. Kann ich in der Logo irgendwie den wer speichern bis ein neuer Wert kommt? Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/25/2023 05:18:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.01.2023 13:27 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Im Anhang ein kleines Beispiel, wie man einen Analogwert speichern kann. Ist der Wert am Analogeingang ungleich 0, dann wird der Wert in die arithmetische Anweisung übertragen. Ist der Wert gleich 0, bleibt der letzte Wert stehen. M.f.G. Scorp DateianhangAnalogwertspeicher1.zip (158 Downloads) |
Folgen Sie uns auf