13.03.2023 14:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 33630 Bewertung: (4180)
|
Das eigentliche Problem ist ja, dass der VM-Bereich der LOGO! bei STOP nicht mehr bearbeitet wird, alle Bits werden zu 0. Im Anhang mal ein Lösung. Angenommen, du überträgst den Zählerstand in das VD0 des Clients. Mittels UDF wird der Wert auf größer Null abgefragt. Nur wenn dies der Fall ist, wird der Wert mittels Analogwertüberwachungen und MAX/MIN-Blöcken spannungsausfallsicher in das VW4 geschrieben. DateianhangDInt.zip (97 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf