18.05.2009 15:58 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also wie soll dasfunktionieren, wenn man keinen Merker bzw. Datenbausteine verwendet? Ich habe mal ein paar Bilder beigefügt. Als Variable kannst Du Merker nehmen oder wie in diesem Fall einen Datenabustein. (Nummer und Adresse kannst du beliebig wählen) Hinweis: Das ist nur ein ganz einfaches Beispiel ohne jegliche Gewähr! Gruß DateianhangMotor_EIN_AUS.zip (81 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.05.2009 09:36 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also nach deinem screenshot scheint alles in Ordnung zu sein. Du kannst einen FC nehmen. Was geht denn nicht genau? Wenn Du die Taste am Panel betätigst, kommt das Signal dannin der Steueurng an? Verwendest Du die Variablen noch an einer anderen Stelle? -> Eventuell werden Sie überschrieben. Hast Du am Bediengerät ein Meldefenster projektiert?-> bekommst Du eventuell eine Systemmeldung? Ich versuche mal mein kleines Projekt beizufügen. Mal sehen ob es geht. Verwende flexible 2008 SP1 (SP1 kann man sich herunterladen) Gruß DateianhangEin_Aus.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.05.2009 14:56 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also im Grunde müßte Euch eurer Lehrer ein wenig "Grundlagen" beibringen, aber ich will jetzt mal nicht so schlau tun. Wenn Du einen FB anlegst, erzeugt STEP 7einen Instanz-DB. Dieser wird nur von diesem FB verwendet. Wenn Duin Deinem FB"Schnittstellen" projektiert hast, dann wird beim generieren des DBs diese Daten im DB angezeigt. Wenn man Bausteine mehrmals im Projekt verwenden will, verwendet man in der Regel FBs. Das ganze kann man auch mit FCs machen. Die benötigen keinen "Instanz-DB". Der Nachteil ist aber, dass alle Schnittstellen am FC beschaltet werden müssen (rote Fragezeichen) und FCs keine "Statische" Variablen haben -> quasi keine interne Merker. Bei einem FB müssen nicht die Schnittstellen beschaltet werden(großer Vorteil)! Ich habe noch maldrei screenshot beigefügt die dieses etwas verdeutlichen. Aber im Gunde muss man sich da mal in verschiedenen Fachbücherneinlesen. Gruß PS: Habe mal Deine "Ansteuerung" mit einemFB umgesetzt (kann man so machen, muss man aber nicht :) . Es gibt viele Lösungsmöglichkeiten. DateianhangFBs.zip (75 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.05.2009 22:04 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Vielen dank für die wirklich sehr guten hilfestellungen jetzt ist alles klar geworden :) |
Folgen Sie uns auf