(0)| 20.03.2023 17:24 | |
|
Beigetreten: 12.05.2022 Letzter Bes: 25.02.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo, das klingt interessant, aber muss ich dann die Sommerzeitumstellung per Hand machen? Ich finde im Control Panel des Unified Comfort Panels keine Parameter zur Definition der Zeitpunkte zur Sommerzeitumstellung wie ich es von der S7-CPU her kenne. VG ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/21/2023 10:52:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
| 20.03.2023 18:48 | |
|
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.12.2025 Beiträge: 4372 Bewertung:
|
Hallo crimsonite, bei Unified Comfort Panels erfolgt die Sommer-/Winterzeitumstellung anhand der gewählten Zeitzone. Die Regeln für die Umstell-Zeitpunkte müssen nicht manuell vergeben werden. Viele Grüße |
| 21.03.2023 08:13 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo Stefan, danke für’s Einspringen an dieser Stelle. Ja, die Sommerzeit-Umstellung erfolgt dann automatisch zu den in der Zeitzone geltenden Zeitpunkten für die Umstellung. Da diese sich bislang nie geändert haben, kann man auf die freie Einstellung gut verzichten. Zur manuellen Korrektur der Panel-Zeit muss man allerdings in das Control Panel wechseln, ein Datum/Uhrzeitfeld mit Verbindung zur Systemzeit und Eingabe-Möglichkeit zum Stellen der Panel-Uhr gibt es noch nicht. Wem das Einstellen der Panel-Uhr über das Control Panel nicht gefällt, nutzt vielleicht doch besser die Synchronisation der Panel-Zeit über einen NTP-Server. Den kann man auch einfach über die CPU emulieren, die hier ladbare Bibliothek bietet dafür einen leicht zu implementierenden Baustein „LSNTP“. Die Einstellung der PLC-Uhr kann dann mit Stellwert-Vorgabe über ein Bild am Panel erfolgen. siehe hierzu auch Uhrzeitsynchronisation Unified Comfort Panel über NTP-Server Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 21.03.2023 11:49 | |
|
Beigetreten: 05.08.2020 Letzter Bes: 03.12.2025 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo,
Wenn man Wikipedia glauben darf, ändern sich die Zeitpunkte zur Sommer-/Winterzeit Umstellung in diversen Ländern öfter mal. Z.b. letztes Jahr in 3 Ländern: https://en.wikipedia.org/wiki/Daylight_saving_time_by_country#Past_observance Aber ich bin mir sicher, der Panel-Entwicklung ist das bewusst und hat das bereits im Griff :) |
| 21.03.2023 12:14 | |
|
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.12.2025 Beiträge: 4372 Bewertung:
|
Hallo,
ich denke, dass sich die Entwickler um das Thema nicht unmittelbar kümmern. Da die Geräte auf Linux basieren, werden hier sicher nur die vorhandenen Zoneninformationen übernommen. Also sollten sie auch mit jeder neuen Version ein Update erhalten. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf