16.02.2018 13:26 | |
Beigetreten: 09.06.2017 Letzter Bes: 12.12.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, habe das Problem, das die Direkttasten/LED´s des im Profinet befindlichen KTP900F nicht in der CPU ankommen. Software PLC ist eine S7-1507S-F auf einen IPC477E (19") alle anderen Slaves (ET200SP und ähnliches funktionieren). Außer die Direkttasten funktioniert die Komunikation mit den Mobilepanel. In der "Geräte und Netze" ist im MobilePanel unter Eigenschaften/Profinet Schnittstelle [X1]/Betreibsart folgendes eingestellt: - IO-Device (angehackt) Diese Einstellungen habe ich von einen früheren Projekt abgeschaut wo ein KTP700F mit S7-317F zum Einsatz kam) Habe ich noch irgendwo eine Einstellung vergessen? Vielen Dank im Vorraus Mit freundlichen Grüßen Orientiertes Dokument: |
Zuletzt bearbeitet von: Einheit am: 16.02.2018 13:26:52Zuletzt bearbeitet von: Einheit am: 16.02.2018 13:29:38Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 19.02.2018 11:33:45Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf