17.04.2023 08:40 | |
Beigetreten: 26.08.2016 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, gibt es eine Lösung für das Problem? Ich habe nämlich ein ahnliches Problem. Ich möchte dynamische Textlisten in einer Rezepturverwaltung als Pulldown verwenden. Die Textlisten die Variablen enthalten lassen sich aber in der Rezepturverwaltung nicht auswählen. Das ist auch noch bei TIA V18 der Fall. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/17/2023 11:47:39Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf