19.04.2023 10:28 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2714 Bewertung: (440)
|
Hallo Andreas, schön, dass das Problem immer weiter eingegrenzt werden konnte, nur leider bin ich mit meinem Latein nun auch am Ende. Ich würde Dir daher empfehlen, eine Support-Anfrage zu stellen. Du könntest noch klären, ob der Router irgendwelche Ports blockiert. Wichtig wäre zumindest ein freier Port 102. Details finden sich im FAQ "Welche Ports werden von den verschiedenen Diensten für die Datenübertragung über TCP und UDP verwendet und was ist bei der Verwendung von Routern und Firewalls zu beachten?". Viele Grüße und viel Erfolg |
Folgen Sie uns auf