Industry Online Support
Technical Forum
22.04.2009 14:18 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, hast Du Dir mal Deine Systemmeldungen angeschaut, ob Du überhaupt eine Verbindung zu den beiden Steuerungen hast? Laut der Fehlermeldung kann es auch sein, dass der Wertebereich der Variablen überschritten worden ist. Schau Dir evnetuell den genauen Text der Meldung in diesem Handbuch an (S.288/328) -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1405528 Gruß |
26.05.2009 08:31 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, har dies funktioniert? Bye |
Folgen Sie uns auf