02.05.2023 19:41 | |
Beigetreten: 06.09.2014 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (1) |
Hallo, ich möchte ein WinCC Runtime Advanced V13 Projekt auf V17 hochrüsten und die Powertags von 512 auf 2048 erhöhen. Genügt dafür die Upgrade Lizenz 6AV2104-3FF07-0AE0 oder benötige ich zusätzlich noch ein Powerpack? |
03.05.2023 03:43 | |
Beigetreten: 06.09.2014 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (1) |
Hallo Stefan, besten Dank für die Info |
04.05.2023 05:29 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 13656 Bewertung: (1725)
|
Hallo turti83 Eine gute Übersicht über die verfügbaren Pakete und Bestellnummern findet man auch in der Lieferfreigabe. Hier ist eine Excelliste mit einer übersichtlichen Darstellung: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109795525 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf