16.05.2023 08:56 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 2948 Bewertung: (466)
|
Hallo joaall, wie auf der Download-Seite zu lesen ist, ist V12 abgekündigt und der Download daher so nicht mehr möglich. Du kannst die Software über einen Support Request anfordern. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.05.2023 11:36 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 3859 Bewertung: (567)
|
Hi, wenn Du zufällig V13SP1 installiert hast, dann kansst Du mit Hilfe des "Kompatibilitätsmodus" einen Upload durchführen und dann den Vergleich vornehmen. Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) V13 SP1 Projektdaten von einem Gerät laden, das mit dem STEP 7 (TIA Portal) V12 SP1 oder V13 projektiert wurde?Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
16.05.2023 17:22 | |
Beigetreten: 30.03.2020 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 4623 Bewertung: (963) |
Die "Kompatibilitätsmodus" Lösung funktioniert auch mit Step7 V13 SP2. Step7 V13 SP2 ist immer noch zum Download verfügbar. SIMATIC STEP 7 inkl. PLCSIM V13 SP2 TRIAL Download |
Zuletzt bearbeitet von: qwazee am: 05/16/2023 17:26:19Activities of this user is voluntary. There is no obligation or liability placed on this user. Though optional, your 'please' and 'thank you' is highly valued. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf