26.05.2009 18:36 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, ich kann dies ebenfalls mit WinCC flexible 2008 SP1 nachvollziehen. So wie es aussieht, handelt es sich hier um einen Fehler in der Software. Am besten Du wendest Dich an die Hotline. DenSupport Request kannst Du ja auch per Email aufgeben. Bye |
Zuletzt bearbeitet von: ZAK am: 26.05.2009 18:38Link zum Support Request: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.cssr&lang=de&aktprim=99&siteid=csius Zuletzt bearbeitet von: ZAK am: 26.05.2009 18:36 |
|
26.05.2009 19:06 | |
Beigetreten: 11.04.2008 Letzter Bes: 21.11.2022 Beiträge: 113 Bewertung: (6) |
Danke erst mal. Habe den Support angeschrieben. Dein Link funktioniert jedoch nicht |
27.05.2009 07:42 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, merkwürdig -bei mir funktioniert die Verlinkung. Bye |
27.05.2009 13:12 | |
Beigetreten: 11.04.2008 Letzter Bes: 21.11.2022 Beiträge: 113 Bewertung: (6) |
Sorry, ich meinte auch den unteren Link |
Folgen Sie uns auf