11.05.2023 21:53 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 2222 Bewertung: (99) |
Hi togel, wenn Du es noch genauer wissen willst, Es ist ein 32-Bit ARM-Cortex-M mit 120 MHz CPU. Für Kleinsteuerungen völlig ausreichen. Aber als Webserver ........ Das ganze Datenblatt habe ich dir mal hier verlinkt. Gruß Ella_68 |
17.05.2023 18:12 | |
Beigetreten: 13.12.2014 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 144 Bewertung: (12) |
Die S7-1200 verfügt außerdem über 32-Bit ARM. |
Folgen Sie uns auf