19.05.2023 16:20 | |
Beigetreten: 06.05.2023 Letzter Bes: 26.02.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
hallo zusammen, ich hänge mich mit dran ich hab ein ähnliches problem. ich wollte meine solarsteuerung nun auf die logo spielen und hab am laptop nur 8.2.1 LS die logo hat eine FW von 1.83.02 auf HW 6ed1052-1md08-0ba1 das tde hat fw1.82.01 auf HW6ED1055-4MH08-0BA0 logo und tde sprechen miteinander also ping ist ok doch die LSC spricht nicht mit TDE und auch nicht mit Logo. Bei TDE bekomme ich die fehlermeldung ich muss eine neuer version des programmes verwenden. gut updatecenter ist ausgegraut und wenn ich die 8.3 downloaden will geht das nicht weil die software exportbeschrenkt ist. und nun wie geht es nun weiter bzw wer kann mir da helfen das ich a aufs display eine neuer FW bekomme und b das ich auf LSC 8.3 updaten kann. ich bin in logo noch sehr neu ich hab mir nur die komponenten besorgt die mir ein kollege angesagt hat vielleicht könnt ihr mir hier aus der patsche helfen ich bin gerade am verzweifeln danke im voraus karl ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/22/2023 11:56:53Neues Thema nach splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/22/2023 11:56:56Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.05.2023 16:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32898 Bewertung: (4067)
|
1.) Für alle Kommunikationen zwischen LSC und der aktuellen LOGO! 8.3 benötigst du zwingend LSC V8.3.x. Für die Exportbeschränkung musst du dich freischalten lassen. Im Firmennfeld trägst du "private Nutzung" ein. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren, und welche Daten werden dafür benötigt?2.) Für das TDE gibt es kein Firmwareupdate. Aber es gibt auch keinen zwingenden Grund, dass LSC mit dem TDE kommunizieren muss. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf