10.06.2023 21:01 | |
Beigetreten: 10.06.2023 Letzter Bes: 20.11.2023 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hab eine 6ED1 052-2MD08-0BA0 mit FS:02 Folgender Test war erfolgreich: Hab im Programm über Geräteauswahl anstatt 0BA8.Standard auf LOGO!8FS4 gewechselt und das Programm übertragen. Nun ging es ohne Probleme. Das einlesen nach Spannungsaufbau war <2sek. Komischerweise übertrage ich das Programm seit Jahren erfolgreich übers Kabel mit der falschen Einstellung und das klappt... Bin ehrlich: ich blicke mit den ganzen FS Ständen und neuen LOGO´s nicht mehr durch. nun gibt es ja bereits die 6ED1052-2MD08-0BA1 und da wird wieder alles anders sein... Wir haben in unserem Maschinenbau über 300 LOGO´s in Maschinen eingebaut. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, welcher FS Stand eingebaut ist... Ich habe mal vor Jahren eine Übersicht bekommen (siehe Anhang) Gibt es da eine aktualisierte Liste? Vielen Dank DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (105 Downloads) |
11.06.2023 02:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 33284 Bewertung:
|
Um den LOGO! Hardware-Typ korrekt zu bestimmen. muss man sowohl die Bestellnummer als auch den FS-Stand kennen.
DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (106 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf