20.06.2023 08:23 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Guten Morgen, Ich habe gerade ein Problem mit einen Analogeingang meiner 1500 Station. Ich habe am Eingang das Signal anstehen bekomme jedoch im Programm selbst keinen Wert. Das Signal kommt von einem Messumformer im Bereich von 4mA bis 20mA. Danke im vorraus lg |
20.06.2023 08:27 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 23.04.2025 Beiträge: 4253 Bewertung:
|
Hi, prüfe zuerst die Konfiguration des Kanals ob diese auf 4..20mA eingestellt ist, ggf. hat die Karte auch einen Fehler (Diagnose aktivieren)? Ansonsten mal Schaltbild aus dem Handbuch hernehmen und Verdrahtung prüfen. Mehr kann ich mit Deinen aktuellen Infos nicht empfehlen. Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.06.2023 08:33 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Eingangsbereich ist auf 4-20 mA eingestellt und auch die Verdrahtung habe ich nochmal geprüft. Diagnosepuffer schreibt keinen Fehler. Haben auch schon die anderen Eingänge probiert leider ohne Erfolg. |
20.06.2023 09:22 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 15.04.2025 Beiträge: 1653 Bewertung:
|
Hi, die Konfiugration von 2-Draht/4-Draht stimmt auch? |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 06/20/2023 09:22:40Feedback appreciated, please rate |
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf