(0)| 06.07.2023 12:04 | |
|
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 08.01.2026 Beiträge: 4384 Bewertung:
|
Hallo Bezar_87, grundsätzlich empfiehlt Siemens, die Uhrzeiten über einen NTP-Server zu synchronisieren. Hauptgrund dafür ist, dass die verschlüsselte Kommunikation keinen großen Zeitunterschied zwischen den beiden Partnern zulässt. Die Lösung mit LSNTP - also die PLC als NTP-Server - funktioniert sehr gut. Sollte der Bausteinaufruf Fehler melden, so hilft ein Blick ins Handbuch (oder ein Post hier im Forum). Ich kann Dir versichern, dass das Panel auch die Sommer-/Winterzeitumstellung beherrscht. Das lässt sich prüfen, wenn die Uhrzeit auf einen Wert kurz vor der Umstellung gestellt wird. Schöne Grüße DateianhangSommerzeit.mpeg (172 Downloads) |
| 07.07.2023 06:58 | |
|
Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Neue Frage von Bezar_87 wurde in ein separates Thema mit dem Titel LSNTP-Server 16#8600 und 16#87FF: Fehler bei der Abarbeitung intern gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf