06.07.2023 08:29 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 13561 Bewertung:
|
Hallo Halbwissend Sollte eigentlich alles einfach und ohne Spezialitäten funktionieren.... habe es getestet und es geht bei mir geht es ohne Probleme in der SImulation. nimm mal ganz einfach eine interne Int Variable und ein eigenes Bild mit dem Text und dem EA Feld, dann teste das mal, wenn das geht dann nähere dich Schritt für Schritt deinem Usecase an. evl hast du auch eine Inkonsistenz in den Temp Daten, dann mal folgendes machen um das auszuschließen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109778709 Wenn gar nix geht, dann mal Screenshots schicken wie du es gemacht hast und immer mit EA Feldern testen ob die Variable wirklich kommt! Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf