25.07.2023 12:13 | |
Beigetreten: 07.05.2023 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 54 Bewertung: (1) |
Vielen Dank für Beitrag. Gibt es denn in WinCC V18 - WinCC Unified V18 die Möglichkeit die Audit Trail .csv Datei auf den Server bzw. Netzwerk Rechner zu exportieren oder auszulagern? In TIA V18 kann man das über Aufgabenplaner mit zyklischem Trigger (täglich,wochentlich) Audit Trail Archiv zu exportieren (Backup) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5987073 am: 07/25/2023 12:14:04Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/26/2023 05:58:05Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5987073 am: 07/26/2023 06:28:06Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5987073 am: 07/26/2023 06:29:06 |
|
26.07.2023 09:09 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 3156 Bewertung: (490)
|
Hallo, ich muss zugeben, allzu viel habe ich mich noch nicht mit den Audit Trails beschäftigt. Ein paar Punkte kann ich Dir jedoch schon mitgeben.
Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf