03.08.2023 15:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 33283 Bewertung:
|
Ich würde mich an deiner Stelle per Support Request direkt an Siemens wenden. In letzter Zeit ist dies mehrfach von Usern sowohl im deutschsprachigem Teil des Forums als auch im internationalen Teil des Forums bemängelt worden. Ich habe eine LOGO! 8.3 mit der Ausgangsfirmware V1.83.01. Sie ist mittlerweile auf zwar auf die Firmware V1.83.02 hochgerüstet, ich habe dies Problem nicht. Vielleicht liegt ein Hardwareproblem mit den LOGO!s vor, die von vornherein die Firmware V1.83.02 haben. Wäre nicht das erste Mal ... |
Folgen Sie uns auf