20.07.2023 14:31 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 13561 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_908269 Wenn du Informationen zur Kompatibilittät suchst dann findest du alles im Kompatibilitätstool: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64847781 Alles was hier nicht aufgeführt ist, ist in der Regel auch nicht von Siemens freigegeben bzw. auf Kompatibilität geprüft worden. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
06.09.2023 05:59 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 11.04.2024 Beiträge: 33 Bewertung:
|
nur leider funktioniert das "neue" compatool meist nicht... |
Folgen Sie uns auf