06.09.2023 13:20 | |
Beigetreten: 26.09.2022 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
und auf welcher DVD ist das bei V18? https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109746530 Das hab ich noch gefunden. Bin aber auch nicht schlau draus geworden, was davon ich jetzt installieren soll. Vielleicht kann mir noch mal jemand helfen? =) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/29/2023 09:11:15Neue Überschrift nach Splitten. Link optimiert. |
|
29.09.2023 09:18 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 2723 Bewertung: (440) |
Hallo PA2022, der von Dir gefundene Link für den Image-Download ist schon richtig. Dort findest Du alle verfügbaren Images für aktuelle und etwas ältere Geräte. Für die V18 solltest Du beachten, dass nur die Unified Comfort Panels eine V18 Geräteversion kennen. Alle anderen Geräte kennen maximal die V17. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf