12.10.2023 07:10 | |
Beigetreten: 05.10.2015 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
Das kann schon gut sein, dass ich es nicht versteh aber das hier passt schon super. Ich habe mal im Programm beschrieben, wie ich es gerne in der Visu hätte. Alle 3 Level unabhängig voneinander einstellbar. Wenn ich jetzt Level 1 auf 100% einstelle, dann soll er schon mit der eingestellten Geschwindigkeit auf die 100% fahren. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklären können. Vielen Dank! Dateianhang3-stufige_Analogrampe_Übung.zip (100 Downloads) |
Folgen Sie uns auf