17.10.2023 06:16 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.11.2024 Beiträge: 3291 Bewertung: (512) |
Hallo Marijo Drvensek, wirf doch einmal einen Blick auf den FAQ "Warum werden Lizenzen der WinCC Runtime Advanced auf IPCs beschädigt?". Es kommt leider immer wieder vor, dass Lizenzen beschädigt sind. Viele Grüße |
19.10.2023 06:11 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.11.2024 Beiträge: 14187 Bewertung: (1775)
|
Hallo lass doch mal den ALM öffnen und überprüfe alle LIzenzen (markieren-> rechtsklick überprüfen) Wenn welche als defekt angezeigt werden, kannst du diese beim Siemens Support wiederherstellen lassen: Wie können defekte Lizenzen oder Autorisierungen wiederhergestellt werden? Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf