12.11.2023 16:29 | |
Beigetreten: 03.08.2023 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo! Ja sowohl MacOS wie auch SoftComfort sind auf dem selben Softwarestand. |
12.11.2023 16:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 33872 Bewertung: (4212)
|
Tut mir leid, dann bin ich raus. Mit MAC kenne ich mich überhaupt aus. |
Folgen Sie uns auf