28.11.2023 11:32 | |
Beigetreten: 30.11.2021 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich möchte in naher Zukunft eine Steuerung Programmieren, um mehrere Abscheider mit 1 Vakuumpumpe zu bedienen. Das ganze soll nach dem FIFO-Prinzip funktionieren. Nun habe ich den Fifo hier gefunden:(https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109479728) Allerdings bin ich neu in Thema und bräuchte ein wenig Hilfe. Ich würde das Ganze in Fup programmieren und die Abscheider melden ihren Bedarf per Digitaleingang an.(Bsp. bei 4 Abscheidern E0.0-E0.3) Wie gehe ich jetzt weiter vor? vielleicht kann mir jemand ein Beispiel zeigen, an dem ich die Funktion des FBs erkenne. TIA V18 S7-1500 Vielen dank im Vorraus |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 11/28/2023 15:02:34Link optimiert |
|
Folgen Sie uns auf