20.12.2023 10:13 | |
Beigetreten: 31.08.2023 Letzter Bes: 15.02.2024 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Setup: MP377 15" Touch → HMI-Verbindung → CPU416 Zyklische Erfassung von Datenblöcken alle 1 Sekunde. Dies ist ein bestehendes Projekt. Ich habe manuell neue Variablen in WinCC angelegt und gleichzeitig die Datenbausteine in S7 angepasst. Wie hier gezeigt, habe ich Variablen mit einem “undefinierten” Symbol in einer Spalte und einen fest zugewiesenen Namen in einer anderen. Meine Frage ist: Wie kann ich für alle Variablen Symbole zuweisen? Danke |
08.01.2024 14:18 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 13446 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_4776519 Das WinCC flexible Projekt muss in Step7 Integriert sein und es muss eine integrierte Verbindung (keine Manuelle) angelegt werden. Hier sollten dir folgende FAQs weiterhelfen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19323562 über die Synchronisisern Funktion im Flexible kann man die Symbole dann schnell und einfach verbinden lassen. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf