29.11.2022 12:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Die Projektierung einer SIMIT Unit Kopplung mit dem Importieren der Hardwarekonfiguration (HWConfig) aus STEP 7 im TIA Portal besteht aus mehreren Schritten. Die SIMIT Unit sollte zuvor eingerichtet werden, was im Beitrag SIMIT Unit mit SIMIT einrichten erklärt wird. Die Schritte kurz erläutert:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2022). Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf