26.02.2024 05:49 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Ich beschreibe mal die Situation. Wir haben ein System welches noch nicht im Betrieb ist aufgebaut und bereiten dieses vor (1x AS S7 410 + OS Server Paar + einige OS Clients. Wir wollten nun die AS POs bevor wir das System abbauen und in der Anlage aufbauen wieder auf die AS zurück buchen. Wir haben eine andere AS in der Anlage und deshalb das Rückbuchen und dann auf richtige AS in der Anlage alles laden. Es erscheint folgende Meldung: Durch diesen Ladevorgang wurden 0 Prozessobjekte zurückgebucht. Die aktuelle Anzahl ist 658 Prozessbjekte." Wie kann ich nun diese Prozessobjekte wieder auf die ES zurück bekommen. Vielen Dank im voraus.
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: RBL81 am: 02/26/2024 06:11:16Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 02/26/2024 14:19:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.03.2024 09:53 | |
Beigetreten: 29.11.2006 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 41 Bewertung:
|
Hallo RBL81, folgende Probleme wären denkbar:
Wahrscheinlich kommst du hier nicht um einen Support Request rum. Besten Gruß |
Folgen Sie uns auf